Taoglas ILA LTCC Antennas, Now at Mouser Electronics, Deliver Next-Generation Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, and Ultra-Wide Band Connectivity

Pressmeddelande om ny produkt

Anslut till oss


Learn more about the ILA LTCC antennas
Learn more about the ILA LTCC antennas

January 20, 2026 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the ILA LTCC antennas from Taoglas.

The Taoglas ILA LTCC antennas are designed using low-temperature co-fired ceramic (LTCC) technology for space-constrained wireless devices. These antennas feature 50Ω impedance, linear polarization, and an omnidirectional radiation pattern. The ILA.257 chip antenna supports next-generation Wi-Fi® 6 and Wi-Fi 7 connectivity and comes in a compact SMT form factor with tight tolerances of ±0.05mm. The ILA.68 antenna is specifically designed for Ultra-Wideband (UWB) applications and offers 6GHz to 8.5GHz coverage. The ILA.89 LTCC antenna from Taoglas operates within the 868 MHz or 915 MHz ISM band, but not both simultaneously.

These RoHS-compliant antennas are ideal for use in consumer electronics, automotive, and medical and healthcare devices.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/taoglas/taoglas-ila-ltcc-antennas/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Om Taoglas

2026 - Taoglas is a leading provider of antennas, advanced IoT components, and custom design services that help customers navigate complex RF and wireless systems and bring connectivity solutions to market on time, the first time. Since its foundation in 2004, the global company remains committed to continuous innovation, proactive customer service, and trusted quality that delivers long-term peace of mind to customers and colleagues, creating time and space to work together to advance global connectivity.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764