Free Up Design Time with Mouser Electronics’ Online Ohm’s Law Calculator

För omedelbar lansering

Anslut till oss


Free Up Design Time with Mouser Electronics’ Online Ohm’s Law Calculator

October 28, 2020 - Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is also a single destination for all of the technical resources and tools to help design engineers throughout the design process — including a time-saving Ohm's law calculator.

Ohm's law states that the current flowing through a circuit is proportional to the voltage applied across both points. Mouser's online Ohm's law calculator saves engineers' time by making it easy to quickly find necessary values. After entering any two known values of a circuit, engineers can easily determine the remaining values at the click of a button, saving precious time in the design process.

Even better, the calculator can help engineers make conversions using Watts' law, calculating power, current, voltage or resistance. Additionally, the calculator page includes a printable conversion chart for handy reference.

Mouser's free Technical Resource Center includes an extensive lineup of online calculators designed to help engineers of all skill levels save time figuring out anything from power conversion computations to resistor color codes.

To see all of Mouser's conversion calculators, go to https://www.mouser.com/technical-resources/conversion-calculators. To learn more about the technical resources Mouser offers, visit https://www.mouser.com/technical-resources/, or click Technical Resources in the top navigation bar of any page on mouser.com.

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764