Mouser-Sponsored Vasser Sullivan Lexus Racing Team Kicks Off IMSA 2023 Season

För omedelbar lansering

Anslut till oss


January 11, 2023Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, proudly announces its continued associate sponsorship of the Vasser Sullivan Lexus Racing team in the IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Mouser is again teaming up with Molex to sponsor the No. 14 Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 GTD PRO and the No. 12 Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 GTD Class entries for the 2023 IMSA season. The season kicks off January 20-22 at the Roar Before the Rolex 24 at Daytona (Florida) International Speedway, followed by the 2023 Rolex 24 at Daytona, January 26-29.

“Mouser and Molex have been avid supporters of high-performance motorsports for nearly a decade, and it is an honor to extend our racing partnership with Vasser Sullivan to support Lexus Racing in the 2023 IMSA series,” said Todd McAtee, Senior Vice President, Business Development for Mouser Electronics. “We are thrilled to be a part of this first-class racing program that incorporates leading products and technologies.”

The No. 14 Vasser Sullivan Lexus entry will be driven by full-season pilots Jack Hawksworth and Ben Barnicoat, while Aaron Telitz and Frankie Montecalvo will pilot the No. 12 entry. The 2023 season will mark the fifth season Lexus and Vasser Sullivan have partnered together.

Mouser previously sponsored the Vasser Sullivan IndyCar team, seeing the opportunity as an inventive way to communicate its performance-driven business model and promote the newest technologies. Since then, the Mouser and Molex relationship with Vasser Sullivan has bred success, winning the Indianapolis 500 and producing multiple wins and podiums with Vasser Sullivan IndyCar.

The Vasser Sullivan Lexus team will look to continue the success of the 2022 season when the team finished with a first-place finish in the final race of 2022 at the Motul Petit Le Mans.

To learn more, visit https://www.mouser.com/imsa-racing/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764