Mouser Shipping New Synaptics SL1680 Embedded IoT Processor for Consumer and Industrial Applications

För omedelbar lansering

Anslut till oss


Learn more about the SL1680 processor
Learn more about the SL1680 processor

November 6, 2025 — Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the new SL1680 embedded IoT processor from Synaptics. The SL1680 is the newest in a series of highly integrated, AI-native Android and Linux® embedded system-on-chip (SoC) processors optimized for multimodal enterprise, consumer, and industrial IoT applications.

The Synaptics SL1680 processor, available from Mouser, incorporates high-performance compute engines including a quad-core Arm® Cortex®-A73 64-bit CPU subsystem, a multi-TOPS neural processing unit (NPU), a high-efficiency, feature-rich graphics processing unit (GPU) for advanced graphics and AI acceleration, and multimedia accelerators for 4K video encode/decode image signal processing (ISP) and audio.

The Synaptics SL1680 is part of the family of Synaptics Astra SoCs, including the Synaptics SL1640 and SL1620, also available to order from Mouser, which deliver a unified, standards-based, open software framework, full-featured AI toolkits, and Synaptics' best-in-class wireless connectivity.

Mouser also stocks the Synaptics SL1680-EVK evaluation kit, part of the Astra Machina Foundation Series of evaluation-ready kits. The SL1680-EVK enables easy and rapid prototyping for the SL1680 multimodal embedded processors with a modular design that incorporates swappable core compute modules, a common I/O board, and daughter cards for connectivity, debugging, and flexible I/O options.

To learn more about the SL1680 embedded IoT processor, visit https://www.mouser.com/new/synaptics/synaptics-sl1680-embedded-iot-processor/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

About Synaptics

2026 - Synaptics is leading the charge in AI at the Edge, bringing AI closer to end users and transforming how we engage with intelligent connected devices, whether at home, at work, or on the move. As the go-to partner for the world’s most forward-thinking product innovators, Synaptics powers the future with its cutting-edge Synaptics Astra™ AI-Native embedded compute, Veros™ wireless connectivity, and multimodal sensing solutions. We’re making the digital experience smarter, faster, more intuitive, secure, and seamless. From touch, display, and biometrics to AI-driven wireless connectivity, video, vision, audio, speech, and security processing, Synaptics is the force behind the next generation of technology, enhancing how we live, work, and play.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764