Mouser Electronics, Silicon Labs and Arduino Sponsor 2024 Matter Challenge, Now Accepting Entries
September 09, 2024 – Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader empowering innovation, proudly announces that it is sponsoring the 2024 Matter Challenge in partnership with Silicon Labs and Arduino. Open to all skill levels, the Matter Challenge is an opportunity to inspire the Silicon Labs Community and beyond by creating an incredible project with the Arduino Nano Matter board, available from Mouser. The contest runs until October 31.
To enter the Matter Challenge, contestants will need to create a Silicon Labs Community account. Then, they will need to create an original project based on the Arduino Nano Matter board. The submissions will be evaluated based on depth, potential impact, and innovation.
The Arduino Nano Matter board is based on the powerful MGM240S microcontroller from Silicon Labs. The Arduino Nano Matter seamlessly incorporates the advanced Matter standard for IoT connectivity, catering to hobbyists and professionals. With compact dimensions of 18 mm x 45 mm, the Nano Matter is ideal for energy-efficient projects requiring connectivity options like Bluetooth® Low Energy and OpenThread®. Users can take advantage of the extensive range of peripherals and inputs/outputs within the Arduino ecosystem to enhance device connectivity and project functionality.
The winner of the Matter Challenge will be announced on November 7, 2024, and will receive a $500 USD credit to Mouser.com, recognition at Silicon Labs’ Works With Virtual conference, a pair of Bose headphones, and more. All participants will receive a three-month membership to the Novel Bits Bluetooth developer training course.
Matter is an industry-unifying, IP-based connectivity protocol that streamlines building IoT applications while allowing seamless integration into a variety of ecosystems for smart homes, industrial automation, consumer electronics, smart agriculture, healthcare and more.
To learn more, visit the Silicon Labs Community at https://community.silabs.com/s/share/a5UVm000000NYDtMAO/feeling-competitive-enter-the-matter-challenge/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
2026 - Silicon Labs is a leading innovator in low-power wireless connectivity, building embedded technology that connects devices and improves lives. Merging cutting-edge technology into the world’s most highly integrated SoCs, Silicon Labs provides device makers with the solutions, support, and ecosystems needed to create advanced edge connectivity applications. Headquartered in Austin, Texas, Silicon Labs has operations in over 16 countries and is the trusted partner for innovative solutions in the smart home, industrial IoT, and smart cities markets.
2026 - Arduino is the leading open-source hardware and software company in the world. Born to provide an easy-to-use platform for anyone making interactive projects, Arduino has reached a growing community and adapted to new needs and challenges, branching out into products for IoT, wearables, 3D printing, and embedded environments. As of today, the Arduino community includes over 33 million estimated active users. With the Pro range, Arduino supports companies that are interested in going beyond the concept and rapid prototyping phase, to start mass production with the support of a qualified industrial partner and high-performance technological solutions.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.