New at Mouser: Renesas Electronics' RA4E2 Microcontrollers for Low-Memory Applications Requiring High-Speed Performance

Nya produktlanseringar

Anslut till oss


August 9, 2023Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking the RA4E2 microcontrollers (MCUs) from Renesas Electronics. Featuring a 100 MHz Arm® Cortex®-M33 core, the RA4E2 MCUs offer an entry-level solution for the design of low-memory, low-pin count, small package applications. The RA4E2 MCUs deliver high-speed performance for applications including smart home devices, consumer electronics, medical devices, and industrial sensor networks.

The Renesas RA4E2 microcontrollers, now available at Mouser, feature a robust range of peripherals, including a 12-bit analog-to-digital converter, a general PWM timer, USB FS device, SCI, SPI, I3C, SSI, CANFD, and HDMI-CEC. The MCUs are compatible with the Open Arm ecosystem, while the devices’ easy-to-use flexible software package supports easy development and migration for a range of designs and applications. The RA4E2 MCUs include 128 Kbytes code Flash memory, 40 KBytes SRAM, and 4 KBytes data flash.

The RA4E2 Microcontrollers are supported by the RA4E2 evaluation kits. The evaluation kits enable users to seamlessly evaluate the features of the RA4E2 MCU group and develop embedded systems applications using the flexible software package and e2 studio integrated development environment (IDE). The rich on-board features along with a range of popular ecosystem add-ons can serve as excellent starting points for designers to develop their custom applications. The RA4E2 evaluation kits support high-speed performance testing and evaluation of safety features.

To learn more about the Renesas RA4E2 microcontrollers, visit https://www.mouser.com/new/renesas/renesas-ra4e2-microcontrollers/.

To learn more about the RA4E2 evaluation kits, visit https://www.mouser.com/new/renesas/renesas-ra4e2-kits/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Om Renesas Electronics

2026 - Renesas Electronics is a semiconductor company with an outstanding portfolio of global market-leading products. Renesas has the technology and capabilities to deliver almost everything required in an age focusing on human needs, including security technologies, miniaturization and power-saving technologies, networking, and interface technologies. Renesas aims to stay one step ahead and to be the true intelligent chip solution provider — the world leader in its field.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764