onsemi's CEM102 Analog Front End, Now Available at Mouser, Provides Low-Current Sensing for Continuous Glucose Monitoring

Nya produktlanseringar

Anslut till oss


March 18, 2024Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the CEM102 analog front end (AFE) from onsemi. The CEM102 sensor accurately measures very low currents for continuous glucose monitoring (CGM) and other sensitive tasks. The CEM102 is an analog front end developed for electrochemical sensor applications using amperometric measurements, including Internet of Things (IoT) sensor devices and wearables.

The onsemi CEM102 analog front end, now available at Mouser, is designed for use with the onsemi RSL15 Bluetooth® 5.2 wireless microcontroller. The CEM102 AFE features a small form factor and low power consumption, making it an ideal choice for compact devices requiring extended battery life. The CEM102 features a high-resolution analog-to-digital converter (ADC), multiple digital-to-analog converters (DAC) for bias setting, and a factory-trimmed system. Together, the CEM102 and RSL15 MCU provide very low system power consumption and a supply voltage range of 1.3 V to 3.6 V; the system can be powered by a 1.5 V silver oxide battery or a 3 V coin cell.

The CEM102 supports one, two, three or four electrodes, providing detection for abnormal sensor conditions with host processor wake-up.

To learn more about the CEM102 analog front end, visit https://www.mouser.com/new/onsemi/onsemi-cem102-analog-front-end/.

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

About onsemi

2026 - onsemi is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764