New at Mouser: onsemi AF013x Hyperlux ID 1.2MP iToF Sensors for Industrial Automation and Machine Vision Applications
August 25, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new AF013x Hyperlux™ ID 1.2MP indirect time of flight (iToF) sensors from onsemi. The AF013x are matrix sensors for 3D imaging of fast-moving objects for factory automation, drones, computing, metrology, robotics, machine vision, biometrics, future retail, intelligent logistics, and 3D modeling applications.
The onsemi AF013x Hyperlux series, available from Mouser, are real-time, indirect time-of-flight (iToF) sensors offering high precision, long-distance measurements and 3D imaging of fast-moving objects using onsemi's new proprietary global shutter pixel architecture and on-board storage. Featuring a 1/3.2" optical format and on-chip dual laser driver controls, onsemi's Hyperlux sensors offer modulation frequencies up to 200MHz, and laser eye-safety thresholds, with back-side illuminated (BSI) CMOS global shutter depth and imaging. The AF0130 iToF image sensor offers a depth-processing ASIC stacked below its pixel area, processing ASIC depth, confidence, and intensity maps at high speeds from its laser-modulated exposures. The AF0131 is geared toward designs with off-chip depth calculation.
The AF0130 Hyperlux sensor can capture an entire scene and simultaneously process depth measurement in real-time, addressing the limitations of standard iToF sensors and enabling depth sensing up to 30 meters or four times further than standard iToF sensors. Additionally, the AF013x sensor family can produce monochrome (black and white) images and depth information simultaneously, providing a comprehensive view of the environment without requiring separate sensors for visual and depth data.
Mouser also stocks the onsemi AF0130CSSM30SMKAH3-GEVK and AGBENECS-GEVK evaluation boards supporting development of applications based on the AF013x sensors.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/onsemi/onsemi-af013x-itof-sensors/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
2026 - onsemi is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end markets, the company is accelerating change across megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world's most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.