Mouser Delivers Nordic Semiconductor nRF9151-DK Development Kit for Global LTE, Smart, and IoT Applications

Nya produktlanseringar

Anslut till oss


December 4, 2024Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the nRF9151-DK development kit from Nordic Semiconductor. The nRF9151-DK is a pre-certified single-board dev kit for the evaluation and development of Nordic's nRF9151 System-in-Package (SiP) for LTE-M, NB-IoT, GNSS, and DECT NR+ applications, including asset tracking, smart metering, smart city and agriculture, predictive maintenance, portable medical devices, and Industry 4.0/5.0.

The Nordic Semiconductor nRF9151-DK, available from Mouser, features a dedicated LTE-M, NB-IoT, and DECT NR+ antenna that supports a wide range of bands (LTE bands B1-B5, B8, B12, B13, B17-B20, B25, B26, B28, B65, B66 and B85 are supported), and operates globally. The PCB includes an integrated patch antenna for GNSS and SWF RF connectors for measuring RF signals while also allowing external antennas.

The nRF9151-DK kit is Arduino Uno Rev3 compatible. It offers the same coverage as the nRF9151 SiP while allowing easy interfacing with external device shields, featuring four user-programmable LEDs and four buttons for input and output. The nRF9151-DK is supported by comprehensive development software, tools, and resources, including the Nordic Developer Academy's Cellular IoT Fundamentals course, and comes pre-flashed with our Serial LTE Modem application for interfacing through AT Commands.

Programming and debugging for the nRF9151-DK are enabled through the onboard SEGGER J-Link, which also supports programming and debugging external targets. The nRF9151 DK supports the use of Software SIM and is shipped with a SIM card that is pre-loaded with free data and has both a nano/4FF SIM card slot and an MFF2 SIM footprint to support plug-in and soldered (e)SIMs.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/nordic-semiconductor/nordic-semi-nrf9151-dk-dev-kit/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

About Nordic Semiconductor
2026 - Nordic Semiconductor is a fabless semiconductor company specializing in wireless communication technology that powers the IoT. The company's award-winning Bluetooth Low Energy solutions pioneered ultra-low power wireless, making Nordic the global market leader. The company's development tools shield the developers from RF complexity, allowing anyone with a bright idea to build innovations based on the IoT platform. Today, Nordic's award-winning, high-performance, yet easy to design-in, Bluetooth LE, cellular IoT, and Wi-Fi solutions are used by the world's leading brands in a variety of products, including advanced wearables, smart home, medical, industrial automation, sports and fitness, logistics and transportation, etc..
Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764