New at Mouser: Murata Electronics Type 2FR Hostless Tri-Radio Module for Smart and Industrial IoT Applications

Nya produktlanseringar

Anslut till oss


Learn more about the Type 2FR tri-radio module
Learn more about the Type 2FR tri-radio module

August 13, 2025Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new Type 2FR Hostless Wi-Fi® 6 + Bluetooth® LE 5.4 / 802.15.4 tri-radio module from Murata. The Type 2FR module delivers class-leading integration, efficiency, and multiple radio capabilities for smart home, industrial automation, gaming controllers and smart accessory applications.

The Murata Type 2FR module, available from Mouser, is based on the NXP RW612 wireless microcontroller, powered by a 260MHz Arm® Cortex®-M33 core with Trustzone™-M, 1.2MB of on-chip SRAM, and a Quad SPI interface with an on-the-fly decryption engine for secure external flash access to support dual-band Wi-Fi 6, Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4, IEEE 802.15.4, and Ethernet. "Hostless" means there's no need for a separate microcontroller, saving cost and board space with ultra-compact dimensions (12.0 × 11.0 × 1.5 mm3), making it the smallest module of this type with a built-in MCU. The Type 2FR tri-radio module also provides Matter Network over Wi-Fi, Thread, or Ethernet, prioritizing security with the latest cybersecurity standards and compatibility with the Matter ecosystem.

The Murata LBES0ZZ2FR-EVK evaluation kit, available to order from Mouser, provides a proven design to evaluate the Type 2FR module. The evaluation kit is designed to work with the NXP MCU-Link Pro board for firmware flashing and debugging.

To learn more about the Type 2FR Module, visit: https://www.mouser.com/new/murata/murata-type-2fr-tri-radio-module/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser är en ledande auktoriserad distributör av elektroniska komponenter och produkter för industriell automation. Med fler än 6,8 miljoner produkter från över 1 200 varumärken erbjuder vi det bredaste urvalet av produkter i lager. Vår verksamhet inom elektroniska komponenter vänder sig till konstruktörer och inköpare med nya produktlanseringar inom halvledare, passiva komponenter, kontaktdon och relaterad elektronikteknik. Vår verksamhet inom industriell automation hjälper företag att utforma, bygga och underhålla sin tillverkningsutrustning och drift med lösningar som omfattar de senaste sensorerna, kontrollpanelerna, PLC:erna och motorstyrningarna – där allt finns i lager för omedelbar leverans.

Mouser erbjuder förstklassig kundservice med 28 kontor världen över som erbjuder support på ditt språk, i din valuta och i din tidszon. Vi levererar dagligen produkter till fler än 650 000 kunder i 223 länder och territorier från våra toppmoderna distributionsanläggningar på över 1,5 miljoner kvadratfot i storstadsområdet Dallas i Texas. Mer information finns på https://www.mouser.com.

About Murata

2026 - Murata is a worldwide leader in the design and manufacture of ceramic passive electronic components, wireless connectivity modules, and power conversion technologies. Since its establishment in Kyoto in 1944, Murata has contributed to the advancement of society and the evolution of the electronics industry. The company's innovations are used in a wide range of applications, including mobile phones, home appliances, automotive electronics, energy management systems, healthcare devices, and more. Today, Murata is a global enterprise with over 100 offices worldwide. Aspiring to the slogan "Innovator in Electronics®," approximately 48,000 Murata employees strive every day to develop promising new technologies, "world's first" innovations, and products shaping the future of electronics, all to enable customers to realize their vision.


Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För mer information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
Vid pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804 7764