Mouser Shipping Murata LBAD0XX1SC Type 1SC CAT M1 and NB-IoT Module for Smart Wearables and Healthcare Applications
October 27, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new LBAD0XX1SC Type 1SC CAT M1 and NB-IoT module from Murata. The LBAD0XX1SC is the world's smallest, global certified, ultra-low-power Cat M1/NB-IoT module for wearables, smart meters, healthcare, and asset-tracking applications.
The Murata LBAD0XX1SC module, available from Mouser, is a breakthrough in LTE-M technology. This tiny powerhouse (11.1 × 11.4 × 1.5 mm) allows for connection anytime from anywhere, with a silver resin-shielded LGA package that includes a Sony ALT1250 transceiver, a front-end module (FEM), and 16MB external flash memory. The compact design is ideal for wearables that previously had no means of cellular connectivity.
With integrated TCXO boasting robust low-drift thermal characteristics, the Type 1SC ensures a precise clock source for the RF transceiver, enhancing the reliability of your cellular connections with a user-friendly AT Command interface. The Type 1SC is designed to meet 3GPP release specifications and optimized for class 3 LTE output power (+23dBm), featuring external antenna configurations, 1.5μA hibernation current (average), and an OTA firmware upgrade.
Application development with the LBAD0XX1SC module is supported by the LBAD0XX1SC-DM-EVK-B evaluation kit. The kit includes a Type 1SC evaluation board, two mini-USB cables, and a quick start guide. The LBAD0XX1SC-DM-EVK-B evaluation board features an Arduino shield interface, one micro-SIM slot, three LEDs, an SMA connector for RF testing, and an LTE/GNSS antenna. The power for the evaluation board can be provided by USB hosts or an external 5V supply, for conversion by LDOs to generate the 3.3V and 1.8V voltages for the onboard circuits.
Toz, visit https://www.mouser.com/new/murata/murata-lbad0xx1sc-type-1sc-module/
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
2026 - Murata is a worldwide leader in the design and manufacture of ceramic passive electronic components, wireless connectivity modules, and power conversion technologies. Since its establishment in Kyoto in 1944, Murata has contributed to the advancement of society and the evolution of the electronics industry. The company's innovations can be found in a wide range of applications: mobile phones, home appliances, automotive electronics, energy management systems, healthcare devices, and more. Today, Murata is a global enterprise with over 100 offices worldwide. Aspiring to the slogan, “Innovator in Electronics®,” approximately 48,000 Murata employees strive every day to develop promising new technologies, “world’s first” innovations, and products shaping the future of electronics, all toward enabling customers to realize their vision.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.