Mouser-Sponsored Vasser Sullivan Lexus Racing Team Gears Up for IMSA Michelin GT Challenge at Virginia International Raceway
August 18, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, will cheer on the Vasser Sullivan Lexus Racing team as they return to racing action at the IMSA Michelin GT Challenge at the Virginia International Raceway (VIR) in Alton, VA, on August 24.
The VIR originally opened in 1957, with a 3.270 mi (5.263 km) serpentine track that has come to be regarded as one of the most challenging in North America. Hugging the contours of the land, it features two long, straight, high-speed sections, sweeping corners over blind crests, and a signature hairpin bend.
The 2025 season marks the seventh season Lexus and Vasser Sullivan have partnered together. Drivers for the race include Ben Barnicoat and Aaron Telitz in the No. 14 Lexus RC F GT3 in the GTD PRO class, with Jack Hawksworth and Parker Thompson co-driving the No. 12 Lexus entry in the GTD class.
Mouser and its valued manufacturer partner Molex co-sponsor the Vasser Sullivan Lexus Racing team, seeing the opportunity as an inventive way to communicate its performance-driven business model and promote the newest technologies. After the Michelin GT Challenge in Virginia, the Vasser Sullivan Lexus Racing team will be headed to the famed Indianapolis Motor Speedway for the Battle on the Bricks.
For more information on Mouser's sponsorship of the Vasser Sullivan Lexus Racing team and to see the schedule for the 2025 season, visit https://www.mouser.com/imsa-racing/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.