Mouser-Sponsored Vasser Sullivan Lexus Racing Team Heads to Sunshine State for Twelve Hours of Sebring IMSA Race
March 14, 2024 – Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, is excited to cheer on the Vasser Sullivan Lexus Racing team at the Mobil 1 Twelve Hours of Sebring Presented by Cadillac on March 16 in Sebring, Florida.
The Twelve Hours of Sebring will be the second race of the 2024 IMSA WeatherTech SportsCar Championship season, as the action got started back in January at the Rolex 24 At Daytona. The Vasser Sullivan Lexus Racing team will be looking to bounce back after a challenging start to the season. The Sebring International Raceway is 3.74 miles long and has 17 corners. It is one of the oldest continuously operating racetracks in North America and was originally built as part of Hendricks Army Airfield, a WWII training base for B-17 pilots. The track's most defining feature is its famous, high-speed "Turn 17," a long, bumpy, fast right-hander that can make or break a car's speed down the front straight. It is also known as "Sunset Bend" because as night falls on the 12-hour race, drivers are looking right into the setting sun heading into the turn.
The 2024 season marks the sixth season Lexus and Vasser Sullivan have partnered together. The No. 14 Vasser Sullivan Lexus entry will be piloted by drivers Jack Hawksworth and Ben Barnicoat, while Parker Thompson and Frankie Montecalvo will pilot the No. 12 entry. Kyle Kirkwood and Aaron Telitz join the driver pairs in the No. 14 and 12 cars for select IMSA WeatherTech SportsCar Championship endurance races this season.
Mouser and valued manufacturer partner Molex co-sponsor the Vasser Sullivan Lexus Racing team, seeing the opportunity as an inventive way to communicate its performance-driven business model and promote the newest technologies.
For more information on Mouser's sponsorship of the Vasser Sullivan Lexus Racing team and to see the schedule for the 2024 season, visit https://www.mouser.com/imsa-racing/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.