Mouser-Sponsored Vasser Sullivan Lexus Racing Team Gears Up for Rolex 24 at Daytona
January 26, 2023 – Mouser Electronics, Inc., Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is ready to cheer on the Vasser Sullivan Lexus Racing team at the 2023 Rolex 24 at Daytona. This grueling 24-hour endurance competition will be the first official race of the IMSA WeatherTech Sportscar Championship season. The weekend begins at the famed Daytona International Speedway with practice sessions on January 26 and 27, followed by the race on January 28 and 29.
Mouser is again teaming up with Molex to sponsor the No. 14 Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 GTD PRO and the No. 12 Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 GTD Class entries for the 2023 IMSA season.
Mouser previously sponsored the Vasser Sullivan IndyCar team, seeing the opportunity as an inventive way to communicate its performance-driven business model and promote the newest technologies. Since then, the Mouser and Molex relationship with Vasser Sullivan has bred success, winning the Indianapolis 500 and producing multiple wins and podiums with Vasser Sullivan IndyCar.
Helming the No. 14 GTD PRO car will be Jack Hawksworth, Ben Barnicoat, and Mike Conway, while Aaron Telitz, Frankie Montecalvo, Kyle Kirkwood, and Parker Thompson will drive the No. 12 GTD class entry.
After the 24 at Daytona, the series will stay in Florida for the Mobil 1 Twelve Hours of Sebring on March 18, followed by seven races across North America before the season-finale Motul Petit Le Mans in Atlanta on October 14.
To learn more, visit https://www.mouser.com/imsa-racing/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.