Mouser-Sponsored Vasser Sullivan Lexus Racing Team Celebrates First Place Win at IMSA Grand Prix of Long Beach
April 20, 2026 – Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, congratulates Aaron Telitz and Benjamin Pedersen of the Vasser Sullivan Lexus Racing team on their exciting first-place finish in the GTD class at Saturday's IMSA WeatherTech SportsCar Championship race at the Acura Grand Prix of Long Beach in California. Teammates Jack Hawksworth and Frankie Montecalvo were running in the Vasser Sullivan No. 89 Lexus entry this weekend and worked their way up through the GTD field during the 100-minute race to earn a solid fifth-place result. The team has had two previous wins at Long Beach, along with three double podiums and three pole positions.
The 2026 IMSA season marks the eighth year Lexus and Vasser Sullivan have partnered together. During that time, the Vasser Sullivan Lexus RC F GT3s have earned an impressive 16 wins, 49 podiums, and 27 poles. They won the GTD PRO Championship in 2023 and the GTD Sprint Cup Championship in 2020.
The next round of the IMSA WeatherTech SportsCar Championship is the Motul Course de Monterey, May 1-5 at WeatherTech Raceway Laguna Seca.
Mouser and valued manufacturer partner Molex co-sponsor the Vasser Sullivan Lexus Racing team, seeing the opportunity as an inventive way to communicate its performance-driven business model and promote the newest technologies.
For more information on Mouser's sponsorship of the Vasser Sullivan Lexus Racing team and to see the schedule for the 2026 season, visit https://www.mouser.com/imsa-racing/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.