Mouser-Sponsored Vasser Sullivan Lexus Racing Team Looks to Keep the Momentum Going for IMSA Laguna Seca Race
April 30, 2026 – Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, proudly sponsors the Vasser Sullivan Lexus Racing team and is excited to cheer them on at the WeatherTech Raceway Laguna Seca in Monterey, California, on May 3.
2026 marks the eighth season in which Lexus and Vasser Sullivan have partnered. Drivers Jack Hawksworth and Ben Barnicoat return as the full-time duo in the No. 14 Lexus RC F GT3 in the GTD PRO class, joined by Kyle Kirkwood for select endurance events. Vasser Sullivan veteran Aaron Telitz will pair up with Benjamin Pedersen in the No. 12 Lexus RC F GT3 in the GTD class. Frankie Montecalvo once again takes on endurance driver duties for the No. 12 team.
Mouser and valued manufacturer partner Molex co-sponsor the Vasser Sullivan Lexus Racing team, seeing the opportunity as an inventive way to communicate its performance-driven business model and promote the newest automotive technologies and components.
For more information on Mouser's sponsorship of the Vasser Sullivan Lexus Racing team and to see the schedule for the 2026 season, visit https://www.mouser.com/imsa-racing/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.