Mouser-Backed DS PENSKE Formula E Team Scores Podium Finish in Diriyah, Saudi Arabia
January 30, 2024 – Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, congratulates the DS PENSKE Formula E racing team on their first podium of Season 10. Driver Jean-Éric Vergne showcased an impressive performance and claimed second place in round 2 of the FIA Formula E Championship on January 26, around the historic streets of Diriyah. Vergne also picked up his 16th pole position in the qualifying session, equaling the all-time Formula E record.
Day two of the doubleheader also got off to an exciting start, with both DS PENSKE drivers putting in excellent performances on January 27. In round 3, Stoffel Vandoorne crossed the finish line to secure his best finish of the season, fighting fiercely the entire race to take the checkered flag in fifth position. Vergne also had a strong pace and finished eighth place in round 3. The weekend's races advanced the team to second in the team standings, and two-time Formula E Champion Jean-Éric Vergne maintains third place in the drivers' standings.
Mouser is supporting the DS PENSKE team for the globe-trekking 2024 season in collaboration with TTI, Inc. and valued manufacturers Molex and KYOCERA AVX. Mouser and Molex have been partnering to sponsor Formula E racing since 2015.
Formula E is an international, fully electric street racing series. Using the very latest technology, the DS Performance Team has stretched the boundaries of efficiency and performance with the DS E-TENSE-FE23 powertrain and software. Racing is all about speed and endurance, and racing sponsorships are an innovative way for Mouser to communicate its performance-driven business model and promote the newest technologies from its manufacturer partners.
To learn more about the Mouser-backed DS PENSKE Formula E team and view the Formula E schedule, visit https://www.mouser.com/formula-e/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.