Mouser-Backed Formula E Team Kicks Off Season 9 in Mexico City

För omedelbar lansering

Anslut till oss


Mouser Formula E landing page
Stoffel Vandoorne and Jean-Éric Vergne

January 04, 2023Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, cheers on the DS PENSKE Formula E team as they kick off Season 9 at the Autodromo Hermanos Rodriguez track in Mexico City on January 14, 2023. With a race-ready surface and long corners, Mexico City is one of the fastest tracks on the calendar, featuring a mix of long and fast straights and a technical infield section through Foro Sol stadium. Mouser is partnering with the DS PENSKE team throughout the 2022–23 ABB FIA Formula E World Championship racing season in collaboration with TTI, Inc. and valued manufacturers Molex and KYOCERA AVX.

The DS PENSKE team will be racing the new third-generation Formula E DS E-TENSE FE23, which combines high-performance, efficiency, and stability. The Gen3 cars feature a top speed of 280 kph, are 60 kg lighter than the Gen2 cars, and offer double the regen capacity — meaning more than 40% of the energy used in-race is via regeneration under braking.

The team benefits from two past Formula E Champions driving its cars, the reigning World Champion Stoffel Vandoorne and the two-time Formula E Champion, Jean-Éric Vergne. In the time trials leading up to the race, Jean-Éric Vergne fired DS PENSKE to the top of the timesheets, setting the fastest time of the week with a new benchmark of 1:25.248.

The Formula E series features cars powered solely by electricity and represents a vision for the future of the motorsports industry, serving as a framework for research and development around zero-emission motoring. Racing is all about speed and endurance, and racing partnerships are an innovative way for Mouser to communicate its performance-driven business model and promote the newest technologies from its manufacturer partners.

To learn more, visit https://www.mouser.com/formula-e/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764