Mouser-Backed Formula E Team Readies for First-Ever Formula E Race in Hyderabad, India

För omedelbar lansering

Anslut till oss


February 8, 2023Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, is excited to support the DS PENSKE Racing Team as they travel to India for round 4 of the 2022-23 ABB FIA Formula E World Championship at the 2023 Hyderabad E-Prix on February 11.

Mouser is supporting the DS PENSKE team for the globe-trekking 2022–23 season, in collaboration with TTI, inc. and valued manufacturers Molex and KYOCERA AVX. Mouser and Molex have been partnering to sponsor Formula E racing since 2015.

The India race will be history-making as it will be Formula E’s first trip to the country. The challenging street course will test the drivers and cars alike and make for some exciting action as they race around Hussain Sagar lake in historic Hyderabad. Team drivers for the Hyderabad race are reigning World Champion Stoffel Vandoorne and the two-time Formula E Champion Jean-Éric Vergne. The DS Penske team currently sits in seventh place in the series standings thru 3 rounds.

The Formula E series features cars powered solely by electricity and represents a vision for the future of the motorsports industry, serving as a framework for research and development around zero-emission motoring. The Gen3 cars are lighter, faster and more efficient than ever. Using the very latest technology, the DS Performance Team has stretched the boundaries of efficiency and performance with the DS E-TENSE powertrain and software. Racing is all about speed and endurance, and racing sponsorships are an innovative way for Mouser to communicate its performance-driven business model and promote the newest technologies from its manufacturer partners.

To learn more, visit https://www.mouser.com/formula-e/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För mer information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
Vid pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804 7764