Mouser-Backed DS PENSKE Formula E Racing Team Heads to São Paulo, Brazil for Round 4

För omedelbar lansering

Anslut till oss


Learn more about the Mouser-backed DS PENSKE Formula E racing team
Photo: DPPI

March 13, 2024Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is ready to cheer on the DS PENSKE Formula E racing team as they get ready to take on round 4 of Season 10 of the ABB FIA Formula E World Championship in São Paulo, Brazil on March 16.

The São Paulo ePrix features a unique 2.93 km long circuit with just eleven turns. The track will head through the Anhembi Sambadrome, part of the city's world-famous fairgrounds. With three long straights connected with tricky chicanes, sweeping corners, and tight turns, this will be a challenging race for drivers across the board. Team drivers for the race are Season 8 Champion Stoffel Vandoorne and two-time Formula E Champion Jean-Éric Vergne, fresh off his second-place finish in Diriyah, Saudi Arabia. The team currently sits in second place for the 2023/24 season with 47 points.

Mouser is supporting the DS PENSKE team for the globe-trekking 2024 season in collaboration with TTI, Inc. and valued manufacturers Molex and KYOCERA AVX. Mouser and Molex have been partnering to sponsor Formula E racing since 2015.

Formula E is an international, fully electric street racing series. Using the very latest technology, the DS Performance Team has stretched the boundaries of efficiency and performance with the DS E-TENSE-FE23 powertrain and software. Racing is all about speed and endurance, and racing sponsorships are an innovative way for Mouser to communicate its performance-driven business model and promote the newest technologies from its manufacturer partners.

To learn more about the Mouser-backed DS PENSKE Formula E team and view the 2024 Formula E schedule, visit https://www.mouser.com/formula-e/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764