Mouser-Backed DS PENSKE Team Readies for First-Ever Formula E Race in Brazil

Nya produktlanseringar

Anslut till oss


March 21, 2023Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, is excited to cheer on the DS PENSKE Formula E race team in Sao Paulo, Brazil, for round 6 of the 2022-2023 ABB FIA Formula E World Championship. The race, which will be on March 25, will mark the first time the series makes a stop in Brazil.

The track in Sao Paulo will consist of three long straights connected by tricky chicanes with a total of 14 turns and a total distance of 2.96 KM. Sharp breaking and exciting chances to pass will keep everyone on their toes. Team drivers for the Sao Paulo race are Season 8 Champion Stoffel Vandoorne and two-time Formula E Champion Jean-Éric Vergne, fresh off his second-place finish in Cape Town, South Africa.

Mouser is supporting the DS PENSKE team for the globe-trekking 2022–2023 season, in collaboration with TTI, Inc. and valued manufacturers Molex and KYOCERA AVX. Mouser and Molex have been partnering to sponsor Formula E racing since 2015.

Formula E is an international, fully electric street racing series that aspires to accelerate change toward an electric future, one race and one city at a time. Using the spectacle of world-class sport, The Formula E series sends a powerful and meaningful message to help alter perceptions and speed up the switch to electric mobility. Using the very latest technology, the DS Performance Team has stretched the boundaries of efficiency and performance with the DS E-TENSE powertrain and software. Racing is all about speed and endurance, and racing sponsorships are an innovative way for Mouser to communicate its performance-driven business model and promote the newest technologies from its manufacturer partners.

To learn more about the Mouser-backed DS PENSKE Formula E team and view the Formula E schedule, visit https://www.mouser.com/formula-e/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764