Mouser to Showcase the Latest Technological Innovations at Electronics Roadshow Brazil 2024
May 6, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, today announces that it is hosting the Mouser Electronics Roadshow Brazil 2024. The multi-city technical symposium kicks off on May 13 at the Hotel Laghetto Stilo São Paulo/SP. The in-person event, which is free for qualified attendees, presents the latest technological innovations and promotes direct contact between the main manufacturers in the electronics industry and Brazilian developers. The Electronics Roadshow will next stop in Curitiba/PR in July.
The Roadshow Brazil will celebrate innovations in electronics and draw participants from across design and development engineer communities, start-ups and thought leaders, field applications engineers, OEMs and ecosystem enablers. It will feature exhibits, expert-led lectures, special presentations, and the opportunity to network with other engineering professionals. In addition to the exhibitions and lectures, participants will have the chance to interact with speakers and exhibitors during coffee breaks.
Representatives from Mouser will provide exciting and interactive information about the latest products, new product advancements, and component innovations from leading manufacturer partners. Attendees can learn how Mouser provides exclusive information about application and prototype development through the Empowering Innovation Together™ series, which features podcasts and articles discussing the hottest engineering topics impacting engineering design. Mouser representatives will also be available to discuss Mouser's informative eBooks, newsletters and new product emails and technical resource hub. Visitors can also enter for a chance to win a set of Bose Noise Cancelling Headphones 700.
To learn more, and to register for the event, https://eng.info.mouser.com/saopaulo-roadshow-2024/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.