Now at Mouser: Diodes Inc. AP43671 and AP3304A Controllers Combine to Offer Integrated USB-C PD Solution

Nya produktlanseringar

Anslut till oss


October 19, 2022Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the AP43671 USB Type-C Power Delivery (PD) controller and the AP3304A multi-mode pulse-width modulation (PWM) controller from Diodes Incorporated. Combined, the two controllers offer a highly integrated and cost-efficient USB Type-C PD charger solution for consumer electronics and portable devices.

Diodes Incorporated’s AP43671 USB Type-C PD controller, available from Mouser, is a highly integrated controller capable of accommodating programmable power supply (PPS) and other popular quick charging protocols (including Qualcomm QC4/QC4+) for USB Type-C power supplies and AC/DC chargers. The high-performance device includes an embedded synchronous rectification controller, which supports adaptive quasi-resonant and continuous conduction mode for matching PWM controllers such as the AP3304A.

The AP3304A PWM controller minimizes standby power consumption by operating in burst mode at light load with a 23 kHz switching frequency, delivering power efficiency for AC/DC adapter-chargers and ATX/BTX auxiliary power supplies. The robust IC boasts a range of protection features, including brownout protection, cycle-by-cycle current limit, and VCC overvoltage protection. The AP3304A is an ideal choice for switching AC/DC power chargers and power supplies for set-top boxes.

To learn more about the AP43671 USB Type-C PD controller, visit https://www.mouser.com/new/diodes-inc/diodes-inc-ap43671-usb-type-c-pd-controller/. For more information about the AP3304A PWM controller, visit https://www.mouser.com/new/diodes-inc/diodes-ap3304a-controller/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Om Diodes Incorporated

2026 - Diodes Incorporated (Nasdaq: DIOD), a Standard and Poor’s SmallCap 600 and Russell 3000 Index company, delivers high-quality semiconductor products to the world’s leading companies in the automotive, industrial, computing, consumer electronics, and communications markets. The company leverages its expanded product portfolio of analog and discrete power solutions combined with leading-edge packaging technology to meet customers’ needs. Diodes Incorporated's broad range of application-specific products and solutions-focused sales, coupled with global operations including engineering, testing, manufacturing, and customer service, enable the company to be a premier provider for high-volume, high-growth markets.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764