New at Mouser: Digi XBee 3 Global GNSS LTE CAT 1 Development Kit for LTE IoT Applications
August 1, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now shipping the Digi XBee® 3 Global GNSS LTE CAT 1 development kit. Featuring the Digi XBee 3 Global LTE Cat 1 embedded modem, designers can quickly integrate cutting-edge LTE cellular into their devices and applications by eliminating the time-consuming and expensive FCC and carrier end-device certification process. The kit also comes pre-loaded with three months of cellular data service, preactivated and ready to go.
The Digi XBee 3 Global GNSS LTE CAT 1 development kit, available from Mouser Electronics, lets users prototype cellular integration using onboard templates. With the full suite of standard Digi XBee API frames and AT commands, MicroPython, and Digi XCTU®, users can seamlessly transition to this embedded modem with only minor software adjustments.
Utilizing the Digi XBee 3 Global LTE Cat 1 smart modem, OEMs and solution providers can also have the flexibility to switch between multiple frequencies and wireless protocols as needed. These pre-certified Global LTE Cat 1 modules are built on industry-leading technology and are ideal for moderate bandwidth (typically less than 25 MB per month) and low-cost IoT applications.
Pairing Digi Remote Manager® with the XBee 3 Global LTE Cat 1 modem allows users to configure and control the modem from a central platform. The built-in Digi TrustFence® security, identity, and data privacy features use multiple control layers to protect against new and evolving cyber threats. Standard XBee API frames and AT commands, MicroPython, and XCTU simplify setup, configuration, testing and adding or changing functionality.
To learn more about the Digi XBee 3 Global GNSS LTE CAT 1 development kit, visit https://www.mouser.com/new/digi-international/digi-xbee-3-lte-cat-1-dev-kit/.
To learn more about the Digi XBee 3 Global GNSS LTE CAT 1 smart modem, visit https://www.mouser.com/new/digi-international/digi-xbee-3-global-gnss-modems/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
2026 - Digi International is a global technology leader empowering enterprises to build, connect, and manage the critical systems that drive their businesses. Through an integrated portfolio of managed services, intelligent software, secure connectivity, and resilient edge solutions, Digi helps enterprises monitor, update, and control assets in real time, strengthen compliance, streamline workflows, and keep distributed operations running without interruption. Since 1985, Digi has enabled organizations worldwide to modernize operations and confidently connect millions of devices.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.