Banner Engineering's S15S Temperature and Humidity Sensor, Available from Mouser, Provides Ambient Air Monitoring with IO-Link Communication
October 13, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the S15S temperature and humidity sensor from Banner Engineering. The S15S sensor provides a compact and efficient air monitoring solution with IO-link communication. The S15S sensor monitors temperature, humidity, and dew point to ensure a safe operating environment for machines and equipment used in industrial automation.
The Banner Engineering S15S temperature and humidity sensor, now available at Mouser, measures certain ambient conditions as part of an environmental monitoring system. The S15S sensor's rugged, overmolded housing and compact size allow the device to be deployed almost anywhere, including in confined spaces. When connected to an IO-Link master, the S15S delivers valuable sensor data for predictive maintenance and process optimization. Users can configure high and low thresholders and connect the sensors' discrete output to a programmable logic controller (PLC) or other system. If environmental measurements exceed these thresholds, the discrete output instructs the PLC to activate misters, humidifiers, or other devices to return the environment to its normal operating range.
The S15S temperature and humidity sensor ships with an aluminum grill filter cap. An optional stainless steel 10µm sintered filter is available separately.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/banner-engineering/banner-s15s-temperature-humidity-sensors/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
2026 - Banner Engineering designs and manufactures industrial automation products, including sensors, smart IIoT and industrial wireless technologies, LED lights and indicators, measurement devices, machine safety equipment, barcode scanners, and machine vision. These solutions help make many of the things people use every day, from food and medicine to cars and electronics. A high-quality, reliable Banner product is installed somewhere around the world every two seconds. Headquartered in Minneapolis since 1966, Banner is an industry leader with more than 10,000 products, operations on five continents, and a worldwide team of more than 5,500 employees and partners. The company's dedication to innovation and personable service makes Banner a trusted source of smart automation technologies to customers around the globe.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.