Mouser Now Shipping ams OSRAM TCS3448 Multi-Spectral Color Sensor for Color Calibration Applications

Nya produktlanseringar

Anslut till oss


Learn more about the TCS3448 sensor
Learn more about the TCS3448 sensor

August 14, 2025Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the TCS3448 14-Channel Multi-Spectral Color Sensor from ams OSRAM. The TCS3448 is a high-performance multi-spectral color sensor designed for precise color analysis and spectral matching in demanding color calibration used for camera enhancement (CCT, AWB, exposure time), display profiling, horticultural lighting control, and material identification applications.

The ams OSRAM TCS3448, available from Mouser, is a 14-channel, highly versatile, multi-purpose spectral light sensor optimized to sense spectral components of ambient light in the visible range (380 nm to 1000 nm) and feature 10 equally spaced, visible channels, plus dedicated infrared, clear, and flicker detection channels (50/60 Hz), and buffer data for externally calculating other flicker frequencies to enable accurate spectral reconstruction and ambient light characterization. With an integrated analog-to-digital converter (ADC) and I2C interface, the TCS3448 simplifies system integration while delivering high-resolution spectral data supporting advanced color science and machine learning applications where spectral accuracy and repeatability are critical.

Mouser also stocks the ams OSRAM TCS3448_EVM_KT optical sensor evaluation kit for evaluating the advanced spectral sensing capabilities of the TCS3448 14-channel multi-spectral color sensor. Featuring a USB interface and intuitive GUI software, the ams OSRAM kit enables real-time visualization and analysis of spectral data across 10 visible channels, plus infrared, clear, and flicker detection. The kit includes an onboard microcontroller for seamless sensor communication and supports configurable parameters, such as gain, integration time, and measurement modes.

To learn more about the TCS3448 sensor, visit: https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-tcs3448-sensors/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

About ams OSRAM

2026 - The ams OSRAM Group is a global leader in optical solutions. By adding intelligence to light and passion to innovation, ams OSRAM enrich people’s lives. This is what they mean by Sensing is Life. With over 110 years of combined history, their core is defined by imagination, deep engineering expertise, and the ability to provide global industrial capacity in sensor and light technologies. They create exciting innovations that enable our customers in the consumer, automotive, healthcare, and industrial sectors to maintain their competitive edge and drive innovation that meaningfully improves the quality of life in terms of health, safety, and convenience, while reducing impact on the environment.

ams is a registered trademark of ams-OSRAM AG. In addition, many of their products and services are registered or filed trademarks of ams OSRAM Group.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764