Mouser Now Stocking ams OSRAM SYNIOS P3030 KW DSLP31.CE LED for Car Body Illumination

Nya produktlanseringar

Anslut till oss


October 4, 2022Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking the SYNIOS® P3030 KW DSLP31.CE LED from ams OSRAM. Part of ams OSRAM's SYNIOS P Family of products, the P3030 KW DSLP31.CE delivers an exceptional solution that meets the energy efficiency, weight, and space-saving qualities for the rapidly emerging field of automotive exterior lighting.

The ams OSRAM SYNIOS P3030 KW DSLP31.CE, available from Mouser Electronics, is a white LED with a luminous flux/radiant flux of 45 lm to 71 lm and a minimum color rendering index (CRI) of 90. Forward current is rated at 3 mA to 200 mA, with a pulsed forward current of 400 mA (max.). The LED functions on a forward voltage of 2.6 V to 3.5 V, with a maximum reverse voltage of 5 V.

Incorporating InGaN-on-sapphire chip technology, the KW DSLP31.CE is designed using a colored-diffused silicone resin with a very flat square package. The close-to-center chip layout allows for optimal design flexibility, and its small outline dimensions, especially the height, provide maximum flexibility to accommodate even the tightest of spaces.

The compact 3 mm × 3 mm × 0.65 mm SMT LED operates at -40°C to +125°C and is ESD tested at 2 kV according to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2). The LED is AEC-Q102 qualified and enables designers to incorporate design, comfort or safety functions using car-body illumination for a variety of automotive-based lighting applications.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-synios-p3030-kwdslp31ce-led/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

About ams OSRAM

2026 - The ams OSRAM Group is a global leader in optical solutions. By adding intelligence to light and passion to innovation, ams OSRAM enrich people’s lives. This is what they mean by Sensing is Life. With over 110 years of combined history, their core is defined by imagination, deep engineering expertise, and the ability to provide global industrial capacity in sensor and light technologies. They create exciting innovations that enable our customers in the consumer, automotive, healthcare, and industrial sectors to maintain their competitive edge and drive innovation that meaningfully improves the quality of life in terms of health, safety, and convenience, while reducing impact on the environment.

ams is a registered trademark of ams-OSRAM AG. In addition, many of their products and services are registered or filed trademarks of ams OSRAM Group.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764