Mouser Electronics Now Stocking ams OSRAM AS7343L 13-Channel Multi-Spectral Sensor
January 3, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking the AS7343L 13-channel multi-spectral sensor from ams OSRAM. This compact sensor combines multi-channel color analysis with XYZ sensor technology to match the human eye’s perception of color and light intensity. When integrated into colorimeters, portable spectrometers, and consumer devices, the AS7343L gives added productivity, flexibility, and functionality to users in applications for color matching, lighting control, and spectral analysis. The device is optimized for reflective, transmissive, and emissive measurements, including lateral flow test applications, fluid or reagent analysis, color matching, and spectral identification in the visible range.
The multi-purpose AS7343L sensor is ideal for color analysis in applications which require frequent, accurate measurements. In agriculture, operators of greenhouses and indoor farms use color analysis to optimize the spectral characteristics of horticultural lighting and to maximize yield and energy efficiency. Different crops’ growth is stimulated by different parts of the visible light spectrum.
Another application for the AS7343L is in smoke alarms and heat alarms for the detection of spectral smoke signatures. Spectral analysis by the AS7343L sensor can enable a smoke sensor to distinguish between different types of smoke, from burning wood to plastic or water vapor.
The AS7343L is housed in a flat 3.1 mm x 2.0 mm x 1.0 mm package, ideal for space-constrained applications. The device integrates a programmable digital GPIO and LED driver, facilitating light source and trigger/sync control. Device control and spectral data access are implemented through a serial I²C interface.
To learn more about the AS7343L 13-channel multi-spectral sensor, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-as7343l-sensors/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
2026 - The ams OSRAM Group is a global leader in optical solutions. By adding intelligence to light and passion to innovation, ams OSRAM enrich people’s lives. This is what they mean by Sensing is Life. With over 110 years of combined history, their core is defined by imagination, deep engineering expertise, and the ability to provide global industrial capacity in sensor and light technologies. They create exciting innovations that enable our customers in the consumer, automotive, healthcare, and industrial sectors to maintain their competitive edge and drive innovation that meaningfully improves the quality of life in terms of health, safety, and convenience, while reducing impact on the environment.
ams is a registered trademark of ams-OSRAM AG. In addition, many of their products and services are registered or filed trademarks of ams OSRAM Group.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.