New at Mouser: ams OSRAM AS7050 Medical and Health Sensors for Smart Devices and Wearables

Nya produktlanseringar

Anslut till oss


June 15, 2022Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now shipping the AS7050 medical and health sensor from ams OSRAM. The AS7050 provides design engineers with next generation biosignal conversion for a variety of applications, including smart devices; heart rate, electrocardiogram (ECG) and photoplethysmography (PPG) monitoring; optical sensor platforms; wearables and more.

The ams OSRAM AS7050, available from Mouser Electronics, is a biosignal sensor analog front end that offers up to eight LED driver outputs, samples up to six photodiode inputs, and includes support for external electrodes, enabling the highest flexibility for multiple LED and photodiode arrangements in different applications. The analog front end provides two analog-to-digital converter (ADC) channels for simultaneous PPG and ECG measurements and an automatic photodiode offset control. The AS7050 sensor operates from a supply voltage range of 1.7 V to 1.98 V and features a 1 MHz fast-mode plus, 400 kHz fast mode, and 100 kHz standard mode through an I²C bus for maximum efficiency.

Mouser also stocks the ams OSRAM Evaluation Kit for the AS7050, which includes a main board and breakout board for full flexibility. The breakout board incorporates a biosensor, temperature sensor, accelerometer, and electrodes that can be reconnected to the main board via flexible printed circuit (FPC) cable or external electrodes. The breakout board can also be connected to a wristband via a Molex PicoBlade connector.

To learn more about the ams OSRAM AS7050 sensor, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-as7050-medical-sensor/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

About ams OSRAM

2026 - The ams OSRAM Group is a global leader in optical solutions. By adding intelligence to light and passion to innovation, ams OSRAM enrich people’s lives. This is what they mean by Sensing is Life. With over 110 years of combined history, their core is defined by imagination, deep engineering expertise, and the ability to provide global industrial capacity in sensor and light technologies. They create exciting innovations that enable our customers in the consumer, automotive, healthcare, and industrial sectors to maintain their competitive edge and drive innovation that meaningfully improves the quality of life in terms of health, safety, and convenience, while reducing impact on the environment.

ams is a registered trademark of ams-OSRAM AG. In addition, many of their products and services are registered or filed trademarks of ams OSRAM Group.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764