Global Distributor Mouser Electronics Stocking Products from Altera, Intel's New Standalone FPGA Company
April 17, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, is an authorized global distributor of Intel® products. Intel® has announced the official launch of Altera™, as its new standalone field-programmable gate array (FPGA) company. During the FPGA Vision Webcast, Chief Executive Officer Sandra Rivera and Chief Operating Officer Shannon Poulin unveiled their strategy to expand the company's portfolio, including the only FPGA with artificial intelligence (AI) built into the fabric, and to help solve mounting customer challenges. They also announced Altera as the new company's brand.
Altera's expanded portfolio and roadmap will address the growth in the target FPGA markets across cloud, network and edge while simultaneously enhancing the best-in-class Quartus Prime software and easy-to-incorporate AI capabilities to capitalize on this fast-growing application segment. The rise of AI is creating new complexities and opportunities across all industries. Altera is addressing those opportunities with FPGA AI Suite and OpenVINO, which generate optimized intellectual property (IP) based on standard frameworks like TensorFlow and PyTorch. Altera's FPGAs provide flexible solutions to address changing market demands, such as seamlessly integrating critical AI inferencing capabilities and intercepting evolving standards like PCI Express, CXL, Ethernet and 6G wireless.
As an authorized global distributor for Altera, Mouser will continue to offer the company's innovative technologies, including the new Intel PSG brand and products such as the Arria® 10 FPGAs, Cyclone® V FPGAs, and the Stratix® V GX and Agilex® F-Series FPGA development kits. Intel® originally acquired Altera in 2015. Mouser has been an authorized distributor for Intel® since 2013.
To learn more about Altera products available from Mouser, visit https://www.mouser.com/manufacturer/altera/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.