Mouser-Sponsored Vasser Sullivan Lexus Racing Team Gears up for Mobil 1 Twelve Hours of Sebring IMSA Race

För omedelbar lansering

Anslut till oss


March 8, 2023Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, is excited to cheer on the Vasser Sullivan Lexus Racing team in the second race of the year in the IMSA WeatherTech SportsCar Championship. After an exciting opening race at Daytona International Speedway, the team sets its sights on Sebring, Florida for the Mobil 1 Twelve Hours of Sebring on March 18.

The Vasser Sullivan Lexus Racing team will look to keep the momentum going coming off a third-place podium finish in the GTD PRO class at the Rolex 24 at Daytona. Jack Hawksworth, Ben Barnicoat and Mike Conway, in the SealMaster liveried No. 14 Vasser Sullivan Lexus RC F GT3, ran in the top four during the entire 24-hour contest, except during pit stops. The vast majority of the time, they were in the top three, including leading 76 laps.

Mouser previously sponsored the Vasser Sullivan IndyCar team, seeing the opportunity as an inventive way to communicate its performance-driven business model and promote the newest technologies. Since then, the Mouser and Molex relationship with Vasser Sullivan has bred success, winning the Indianapolis 500 and producing multiple wins and podiums with Vasser Sullivan IndyCar.

The Vasser Sullivan Lexus Racing Team will head west after the Mobil 1 Twelve Hours of Sebring for the Acura Grand Prix of Long Beach on April 15, followed by seven more races before the season-finale Motul Petit Le Mans in Atlanta on October 14.

For more information on Mouser's sponsorship of Vasser Sullivan Lexus and to see the schedule for the 2023 season, visit https://www.mouser.com/imsa-racing/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764