STMicroelectronics LSM6DSV320X 6-Axis IMU, Now at Mouser Electronics, Enables Crash, Fall, and Gesture Detection

Pressmeddelande om ny produkt

Anslut till oss


Learn more about the LSM6DSV320X 6-axis IMU
Learn more about the LSM6DSV320X 6-axis IMU

September 4, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the LSM6DSV320X 6-axis inertial measurement unit (IMU) from STMicroelectronics.

The STMicroelectronics LSM6DSV320X is a sophisticated IMU that integrates a 3-axis digital low-g accelerometer, a 3-axis digital high-g accelerometer, and a 3-axis digital gyroscope. This device is designed to deliver precise motion detection and sensor fusion capabilities, making it ideal for car crash detection, sports monitoring, and Internet of Things (IoT) devices. The LSM6DSV320X features a quad-channel architecture that processes acceleration and angular rate data on four separate channels, each with dedicated configuration, processing, and filtering. Additionally, the device supports embedded AI and sensor fusion through a finite state machine (FSM) for configurable motion tracking and a machine learning core (MLC) for context awareness.

The LSM6DSV320X offers adaptive self-configuration (ASC), which automatically reconfigures the device in real time based on specific motion patterns or decision tree outputs from the MLC. This IMU also includes a dedicated high-g accelerometer sensor for high-g shock detection, making it suitable for applications requiring robust impact detection.

The LSM6DSV320X  is ideal for detecting fall detection in wearables, augmented reality (AR), virtual reality (VR), and mixed reality (MR) applications, vibration monitoring and compensation, asset tracking, and more.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stmicroelectronics-lsm6dsv320x-imu/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Om STMicroelectronics

2026 - STMicroelectronics is a global independent semiconductor company and a leader in developing and delivering semiconductor solutions across the spectrum of microelectronics applications. An unrivaled combination of silicon and system expertise, manufacturing strength, Intellectual Property (IP) portfolio, and strategic partners positions, STMicroelectronics is at the forefront of System-on-Chip (SoC) technology and its products play a key role in enabling today's convergence trends.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764