Mouser Now Shipping Skyworks Radiation-Tolerant OLC449 Optocoupler for Space and Radar Applications

Pressmeddelande om ny produkt

Anslut till oss


July 13, 2023 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the OLC449 optocoupler from Skyworks Solutions Inc.

The Skyworks Solutions Inc OLC449 optocoupler is a radiation-tolerant phototransistor non-hermetic surface-mount optocoupler. The optocoupler consists of an LED and N-P-N silicon phototransistor that is electrically isolated but optically coupled inside a non-hermetic six-pin Leadless Chip Carrier (LCC) package. The OLC449 can be used for large satellite constellation applications that require optical isolation in radiation environments such as gamma, neutron, and proton radiation with a high CTR and low saturation VCE.

The OLC449 is designed for a low LED operating current while providing excellent radiation tolerance margins. This optocoupler operates at 50mA continuous collector current and 40mA average input current and features 1000VDC electrical isolation.

Applications for the OLC449 optocoupler include satellite constellation, avionics, radar, surveillance systems, space and communications.

To learn more about the OLC449 optocoupler, visit https://www.mouser.com/new/skyworks-solutions/skyworks-olc449-optocoupler/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

About Skyworks Solutions Inc.

2026 - Skyworks Solutions, Inc. is empowering the wireless networking revolution. The company's highly innovative analog and mixed-signal semiconductors are connecting people, places and things spanning a number of new and previously unimagined applications within the aerospace, automotive, broadband, cellular infrastructure, connected home, defense, entertainment and gaming, industrial, medical, smartphone, tablet, and wearable markets. Skyworks is a global company with engineering, marketing, operations, sales, and support facilities located throughout Asia, Europe and North America. Skyworks and Sky5 are trademarks or registered trademarks of Skyworks Solutions, Inc. in the United States and other countries.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764