Mouser Electronics Now Stocking Littelfuse LS0502SCD33 Supercapacitor Protection IC for Backup Power Charging

Pressmeddelande om ny produkt

Anslut till oss


March 7, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the Littelfuse LS0502SCD33 supercapacitor protection IC from Littelfuse.

The Littelfuse LS0502SCD33 supercapacitor protection IC, available from Mouser, is a complete solution for systems with a backup storage capacitor or a capacitor bank. Littelfuse LS0502SCD33 Supercapacitor IC integrates input overvoltage protection, an overcurrent protection circuit, a reverse blocking switch, and a supercapacitor charging control circuit. This protection device for backup power also has a built-in cell balance to protect a two-cell supercapacitor system. When the main supply is present and above the minimum system supply voltage, the system draws power from the input supply. An integrated linear charger charges the storage element at up to 300mA current. When the storage element is charged, the circuit draws just 2.5μA current while maintaining the supercapacitor or other storage element in its ready state. When the main supply is removed, the integrated reverse blocking switch blocks current flow from the system rail to the input.

The linear charger is turned on to provide power to the system rail with a low resistance path featuring up to 2A current. The integrated cell balancing circuit monitors the cell voltage when charging and keeps the voltage of the two cells at the same level. A user can externally program the Littelfuse LS0502SCD33 for input current limit, input overvoltage, charge current limit, and charge voltage limit. This protection IC provides a flag signal when the input supply is unplugged so that the primary system can take action.

Applications for the LS0502SCD33 include handheld industrial equipment, dash cameras, IoT, smart meters, and portable devices with removable batteries.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/littelfuse/littelfuse-ls0502scd33-super-capacitor-ic/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Om Littelfuse

2026 - Littelfuse (NASDAQ: LFUS) är ett företag som tillverkar industriteknik för en hållbar, uppkopplad och säkrare värld. I mer än 15 länder och med 17 000 medarbetare världen över, samarbetar vi med kunder för att designa och leverera innovativa, pålitliga lösningar. Våra produkter betjänar över 100 000 slutkunder och finns på en mängd olika slutmarknader inom industri, transport och elektronik – överallt, varje dag.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764