Mouser-Sponsored Vasser Sullivan Lexus Racing Team Gears Up for IMSA Long Beach Circuit

För omedelbar lansering

Anslut till oss


April 16, 2024Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, proudly sponsors the Vasser Sullivan Lexus Racing team and will be cheering them on in the third race of the 2024 IMSA WeatherTech SportsCar Championship season at the Acura Grand Prix of Long Beach in California on April 20.

The 1.968-mile, 11-turn Long Beach Street Circuit encircles the Long Beach Convention Center and runs down scenic Shoreline Drive. The track offers numerous overtaking opportunities, including the hairpin first turn which leads to the frontstretch. The Vasser Sullivan Lexus Racing team captured double podium results at the Grand Prix of Long Beach the last two years, with the GTD PRO team scoring first place in 2023. The team will be also working to build on their momentum coming off a first-place win in the GTD PRO class in Sebring.

The 2024 season marks the sixth season Lexus and Vasser Sullivan have partnered together. The full-time driver lineups for Vasser Sullivan Racing include Jack Hawksworth and Ben Barnicoat in the No. 14 Lexus RC F GT3 in the GTD PRO class, with Parker Thompson and Frankie Montecalvo co-driving the No. 12 Lexus entry in the GTD class. Kyle Kirkwood and Aaron Telitz join the driver pairs in the No. 14 and 12 cars for select IMSA WeatherTech SportsCar Championship endurance races this season.

Mouser and valued manufacturer partner Molex co-sponsor the Vasser Sullivan Lexus Racing team, seeing the opportunity as an inventive way to communicate its performance-driven business model and promote the newest technologies.

For more information on Mouser's sponsorship of the Vasser Sullivan Lexus Racing team and to see the schedule for the 2024 season, visit https://www.mouser.com/imsa-racing/.

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764