Mouser-Backed DS PENSKE Formula E Racing Team Heads to Diriyah, Saudi Arabia for Doubleheader in the Dark
January 23, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, is excited to cheer on the DS PENSKE Formula E racing team as it competes in rounds 2 and 3 of Season 10 of the ABB FIA Formula E World Championship at the Diriyah Street Circuit in Saudi Arabia on January 26 and 27.
The challenging 2.495 km Diriyah Circuit features over 20 turns and winds its way through the historic area, complete with its adobe brick buildings in a blend of the ancient and the ultra-modern. The existing road network has been upgraded to meet FIA standards, with the work performed in close collaboration with UNESCO to ensure that the area's heritage is conserved for future generations. To add to the excitement, the races are run at night with the illumination of LEDs lining the track and on the cars. Team drivers for the race are Season 8 Champion Stoffel Vandoorne and two-time Formula E Champion Jean-Éric Vergne. The team got off to a solid start to the season in Mexico City with 12 points.
Mouser is supporting the DS PENSKE team for the globe-trekking 2024 season in collaboration with TTI, Inc. and valued manufacturers Molex and KYOCERA AVX. Mouser and Molex have been partnering to sponsor Formula E racing since 2015.
Formula E is an international, fully electric street racing series. Using the very latest technology, the DS Performance Team has stretched the boundaries of efficiency and performance with the DS E-TENSE powertrain and software. Racing is all about speed and endurance, and racing sponsorships are an innovative way for Mouser to communicate its performance-driven business model and promote the newest technologies from its manufacturer partners.
To learn more about the Mouser-backed DS PENSKE Formula E team and view the 2024 Formula E schedule, visit https://www.mouser.com/formula-e/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.