Mouser Now Stocking the Digilent B200mini Ettus USRP 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio

Pressmeddelande om ny produkt

Anslut till oss


May 8, 2023 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the B200mini Ettus USRP 70MHz-6GHz SDR/cognitive radio from Digilent.

The Digilent B200mini Ettus USRP 70MHz to 6GHz SDR/cognitive radio is a flexible and compact platform, ideal for hobbyist and OEM applications. The B200mini offers a wide frequency range and a user-programmable Spartan-6 XC6SLX75 FPGA from Xilinx, all in the size of a business card. The comparable Ettus USRP B205mini-i is an industrial temperature version with a larger FPGA for more advanced applications.

The RF front end utilizes the AD9364 RF transceiver from Analog Devices, Inc., with 56MHz instantaneous bandwidth. The board is bus-powered by a high-speed USB 3.0 connection for streaming data to the host computer. Additionally, the USRP B200mini includes connectors for GPIO, JTAG, and synchronization with a 10MHz clock reference or PPS time reference input signal.

The Digilent B200mini Ettus USRP SDR/cognitive radio allows flexibility across various applications, including FM and TV broadcast, cellular, GPS, WiFi, ISM, and more. Prototyping can begin immediately in GNU Radio and participate in the open-source SDR community. Full support by the USRP Hardware Driver™ (UHD) software enables seamless code reuse from existing designs, compatibility with open-source applications like HDSDR and OpenBTS, and an upgrade path to industry-ready USRP systems to meet application requirements.

Applications include software-defined radio, radio astronomy, Industrial, Scientific, and Medical (ISM), radar, cellular communication, GPS, Wi-Fi®, OTA TV and radio broadcasting, media streaming and aviation transponders.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/digilent/digilent-b200mini-ettus-sdr-radio/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Om Digilent

2026 - Digilent Inc. is a leading electrical engineering products company serving students, universities, and OEM's worldwide with technology-based educational design tools. Based in Pullman Washington USA, Digilent designs, manufactures, and distributes its electronic design tools on a worldwide basis. Since its founding in 2000, Digilent products can now be found in over 2000 universities in more than 70 countries throughout the world. In addition to its own products, Digilent has OEM design and manufacturing services for leading technology companies including Xilinx, Analog Devices, and Cypress Semiconductor.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764