Murata LBA Type 1SE NB-IoT End Device Now at Mouser

Pressmeddelande om ny produkt

Anslut till oss


October 12, 2022 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the LBA Type 1SE end device (LBAD0ZZ1SE) from Murata.

The Murata LBA Type 1SE NB-IoT end device (LBAD0ZZ1SE) features an antenna connection for ease of integration with various types of applications. This ultra-small, highly integrated cellular end device provides a quicker time to market because no additional carrier or regulatory certification is needed. This also results in less development time and costs for the developer and device manufacturer in need of LTE Cat M1 connectivity. Also, eSIM is included in the certification. This compact module has an STM32L 462RE/Cortex® M4 w/512KB flash and 160KB SRAM, as well as a 1MB onboard serial flash.

Applications for the Murata LBA Type 1SE NB-IoT end device include medical and healthcare, building automation and security, asset tracking, and sensor networks.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/murata/murata-lba-type-1se-end-device/.

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Om Murata

2026 - Murata is a worldwide leader in the design and manufacture of ceramic passive electronic components, wireless connectivity modules, and power conversion technologies. Since its establishment in Kyoto in 1944, Murata has contributed to the advancement of society and the evolution of the electronics industry. The company's innovations can be found in a wide range of applications: mobile phones, home appliances, automotive electronics, energy management systems, healthcare devices, and more. Today, Murata is a global enterprise with over 100 offices worldwide. Aspiring to the slogan, “Innovator in Electronics®,” approximately 48,000 Murata employees strive every day to develop promising new technologies, “world’s first” innovations, and products shaping the future of electronics, all toward enabling customers to realize their vision.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764