Mouser Electronics Now Stocking the Melexis MLX9063 for Non-Contact IR Temperature Sensing in EVs and HEVs

Pressmeddelande om ny produkt

Anslut till oss


Learn more about the MLX90637 infrared thermometer IC
Learn more about the MLX90637 infrared thermometer IC

January 19, 2026 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the MLX90637 mini automotive infrared thermometer IC from Melexis.

The Melexis MLX90637 is an advanced surface mount device (SMD) non-contact infrared (IR) temperature sensor specifically engineered for critical temperature monitoring in Electric Vehicle (EV) systems, including inverters, motors, and HVAC. It provides high-speed and accuracy, offering substantial advantages over traditional NTC thermistors. This sensor utilizes non-contact measurement, ensuring intrinsic galvanic isolation to separate high- and low-voltage circuits, enhancing safety. Its inherent Electromagnetic Compatibility (EMC) eliminates the noise challenges associated with NTC wires.

The MLX90637 is ideal for monitoring temperature for inverter busbars, casing materials, or motor housings in EVs and HEVs.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/melexis/melexis-mlx90637-infrared-thermometer-ic/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

About Melexis

2026 - Melexis - Combining a passion for technology with truly inspired engineering, Melexis designs, develops and delivers innovative micro-electronic solutions that enable designers to turn ideas into applications that support the best imaginable future. The company’s advanced mixed-signal semiconductor sensor and actuator components address the challenges of integrating sensing, driving and communication into next-generation products and systems that improve safety, raise efficiency, support sustainability and enhance comfort.

Melexis is headquartered in Belgium and employs over 1,500 people in 19 locations worldwide. 

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764