ams OSRAM AS7331 3-Channel UV-A/B/C Spectral Sensor IC Now Orderable at Mouser Electronics

Pressmeddelande om ny produkt

Anslut till oss


February 1, 2023 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now offering the AS7331 3-channel UV-A/B/C spectral sensor IC from ams OSRAM.

The ams OSRAM AS7331 is a three-channel sensor which uses interference filters to produce precisely characterized responsivity to radiation in the UV-A (315 nm to 410 nm), UV-B (280 nm to 315 nm) and UV-C (240 nm to 280 nm) wavelength bands. The filters also provide excellent rejection of interference from ambient visible and near infrared light sources. 

By combining UV-A, UV-B and UV-C monitoring in a single device, the AS7331 enables manufacturers to save space and reduce bill-of-materials cost in multi-function applications. For instance, in water purification systems the AS7331 can analyze the quality of the water by measuring the absorption of UV-A light. It can then measure UV-C radiation to check that a sufficient dose is administered to fully purify the water.

Applications for the AS7331 spectral sensor include UV-disinfection (water, air, surfaces), UV curing,  phototherapy, home appliances and horticulture.

To learn more about the  ams OSRAM AS7331 UV-A/B/C spectral sensor IC, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-as7331-sensor-ics/

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764