Now at Mouser: Amphenol Advanced Sensors T3400 A2L Refrigerant Detection Sensors for Residential and Commercial HVAC Systems

Pressmeddelande om ny produkt

Anslut till oss


Learn more about the T3400 A2L refrigerant detection sensors
Learn more about the T3400 A2L refrigerant detection sensors

July 24, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the T3400 A2L refrigerant detection sensors from Amphenol Advanced Sensors.

The Amphenol Advanced Sensors T3400 A2L refrigerant detection sensors can identify refrigerant gas leaks by assessing the thermal conductivity of a specific gas mixture. During refrigerant discharge, the changes in the thermal conductivity of the gas mixture can be measured by the micro Thermal-Conductivity Detector (TCD) sensing element. The thermal-conductivity-based detection offers the benefits of superior long-term reliability and resilience in harsh operating environments. The T3400 and T3401 refrigerant leak detection sensors effectively identify the R32 refrigerant gas and the R454B refrigerant gas leakage, respectively. The T3400 refrigerant leak detection sensors feature accurate, stable, and repeatable measurement capabilities.

The T3400 A2L refrigerant detection sensors are ideal for residential and commercial air conditioning systems, heat pumps, and refrigeration equipment.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/amphenol/amphenol-t3400-refrigerant-leak-detection-sensor/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764