Mouser Now Stocking Murata Electronics SCH16T-K10 6-DOF Gyroscope and Accelerometer for Robotics and Drone Applications

Nya produktlanseringar

Anslut till oss


Learn more about the SCH16T-K10 sensor
Learn more about the SCH16T-K10 sensor

November 20, 2025Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new SCH16T-K10 6-degrees-of-freedom (DOF) gyroscope and accelerometer from Murata Electronics. The SCH16T-K10 is the latest addition to Murata's 6-axis inertial measurement unit (IMU) series that delivers new standards in high-performance drone and robotics applications.

The Murata Electronics SCH16T-K10, available from Mouser, offers unparalleled performance in challenging environments by enhancing gyroscope capabilities, providing a dynamic range ten times greater than that of the previous generation of IMUs. The SCH16T-K10 sensor is based on 3D MEMS technology with signal processing managed by a mixed-signal application-specific integrated circuit (ASIC), which has selectable in-application settings featuring an impressive 2000 degrees per second (dps) gyroscope measurement range, and a 16g accelerometer measurement range, making it ideal for drone navigation and other high-performance robotics applications.

The SCH16T-K10 sensor's market-leading vibration rectification capability allows precise measurements in vibrating environments. At the same time, its mechanical robustness ensures durability under high shocks, ensuring that measurements remain accurate and unsaturated even in dynamic conditions. The SCH16T-K10 features include a SafeSPI v2.0 interface, 20-bit and 16-bit output data, extensive self-diagnostics, and a compact SOIC-24 package with an 11.8 ×13 mm2 footprint.

Application development based on the SCH16T-K10 is supported by the SCH16T-K10-PCB sensor board, which features a pre-mounted SCH16T-K10 IMU, pin headers, and all required passive components. The sensor board provides an example application circuit, allowing rapid prototyping when incorporated into existing designs.

To learn more about the SCH16T-K10, visit https://www.mouser.com/new/murata/murata-sch16t-k10-gyroscopes-accelerometers/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.

Om Mouser

2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.

Om Murata

2026 - Murata is a worldwide leader in the design and manufacture of ceramic passive electronic components, wireless connectivity modules, and power conversion technologies. Since its establishment in Kyoto in 1944, Murata has contributed to the advancement of society and the evolution of the electronics industry. The company's innovations can be found in a wide range of applications: mobile phones, home appliances, automotive electronics, energy management systems, healthcare devices, and more. Today, Murata is a global enterprise with over 100 offices worldwide. Aspiring to the slogan, “Innovator in Electronics®,” approximately 48,000 Murata employees strive every day to develop promising new technologies, “world’s first” innovations, and products shaping the future of electronics, all toward enabling customers to realize their vision.

Varumärken

Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833
För pressförfrågningar, kontakta:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764