Mouser-Sponsored Vasser Sullivan Lexus Team Drives for Continued Success in IMSA Season Finale
September 21, 2022 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, will be cheering on the Vasser Sullivan Lexus Racing team as they look to end the season on a high at the Motul Petit Le Mans in Braselton, Georgia, on October 1. Mouser is proud to sponsor the team in collaboration with Molex LLC.
The team comes into the final race of the 2022 IMSA WeatherTech SportsCar Championship season with the third-most points in the GTD PRO class, following a podium finish by the No. 14 car at the Michelin GT Challenge at VIR. The No. 12 car finished the race fourth in the GTD class.
Mouser teamed up with Molex to sponsor the No. 12 and No. 17 Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 GTD Class and the No. 14 Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 GTD PRO Class entries throughout the 2022 IMSA WeatherTech SportsCar Championship season. Team drivers for the season included Jack Hawksworth, Kyle Kirkwood and Ben Barnicoat in the No. 14 and No. 17 cars and Townsend Bell, Richard Heistand, Frank Montecalvo and Aaron Telitz in the No. 12 car.
Mouser previously sponsored the Vasser Sullivan IndyCar team, seeing the opportunity as an inventive way to communicate its performance-driven business model and promote the newest technologies; since then, the Mouser and Molex relationship with Vasser Sullivan has bred success, having won the Indianapolis 500 and producing multiple wins and podiums with Vasser Sullivan IndyCar.
The 2022 season marks the fourth season Lexus and Vasser Sullivan have partnered together. During that time, the Lexus RC F GT3 has earned seven GTD class wins, 19 podiums and nine pole positions.
For more information on Mouser’s sponsorship of Vasser Sullivan Lexus and to look back at the 2022 season, visit https://www.mouser.com/imsa-racing/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.